This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17DCKR(SC-70-6 封装)的封装申请确认

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599994/sn74lvc2g17-request-for-footprint-confirmation-for-sn74lvc2g17dckr-sc-70-6-package

器件型号: SN74LVC2G17

您好、

我目前正在设计一个使用的设计  SN74LVC2G17DCKR IC、它被指定为具有 SC-70-6 封装 。 我从您的官方网站下载了封装、但我注意到提供的封装与对应 SOT-1.1(最大值 检测。

您能否确认此封装是否适用于 SN74LVC2G17DCKR 的 SC-70-6 封装? 如果没有、请分享该器件的建议占用空间。

以下是供参考的详细信息:

  • 器件型号: SN74LVC2G17DCKR
  • 封装类型: SC-70-6
  • 下载的封装: SOT-1.1(最大值

此致、

Gokul

SN74LVC2G17DCKR_Footprint.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    这些都是说同一件事的不同方式。 您已下载正确的封装。

    此致、

    Nikki