This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:VIN 短接至 PH 情况

Guru**** 2928240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596857/tps54260-q1-vin-short-to-ph-case

器件型号: TPS54260-Q1

尊敬的专家:

我的客户发现 TPS54260-Q1 损坏和 Vin 短接至 PH。 Vin 为 24V、Vout 为 5V。 靠近 Vin 引脚的 36V TVS 良好。 因此 Vin 必须低于 36V、低于绝对 65V。 输出 5V 的铁氧体磁珠损坏。 下一个负载可能会损坏 IC 的 5V 电源引脚。

  1. 您能帮助确认 Vin 和 PH 之间 MOSFET 的耐受电压吗?
  2. 是否有任何建议可以找出可能的根本原因?
  3. 看起来是过流的、但为什么 TPS54260-Q1 过载保护不起作用?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、北大

    数据表中提供了 ABS 最大额定值

    2.请检查 V (PH-SW) 开关尖峰可能过大。 请查找器件损坏的情况。  请检查 V (BOOT-PH) 当 BOOT 引脚损坏时、内部 MOSET 可能会损坏。  

    3.请告诉我满载电流。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    1.据我的理解,绝对表电压是与接地无关的。 损坏部分是 Vin 和 PH 之间的 MOSFET。 因此、客户想知道此 MOSFET(漏源极)有多少容差电压?

    2、因为设备已经损坏。 我们无法获得 V (PH-SW) 开关尖峰。 车辆中的设备损坏。 测量 BOOT 引脚与 PH 引脚之间的阻抗、处于高阻态状态。

    3.输出负载电流超过 200mA。 因为输出路径铁氧体磁珠会损坏且其额定电流为 200mA。

    4.请参阅下图:红色表示损坏、绿色表示良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、北大

    1. V (PH-GND) 与 V(漏源)相同

    您是否能够复制此问题? 如果设备已损坏、并且无法重现问题、则很难进行更多调查。  

    故障率是多少?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不在办公室、要到 1/5、我才能回复此 E2E。
    请勿回复此帖子、 但是、如果您想在 1/5 之前获得其他工程师的帮助、请创建新文章
    - EL