This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504B 上电干扰

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, UCC27524, OPA4197, VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599097/cd4504b-cd4504b-power-up-glitch

部件号: CD4504B
主题中讨论的其他器件: UCC27524、 OPA4197、 VFC110

你好  

我尝试使用此 IC CD4504B 进行 3.3V 信号的上行转换  

将 MCU 的电压设置为+15V、使用 Vcc 作为 5V、Vdd 作为 15V、并使用模式选择引脚

Vcc 之间。

除非在上电时看到故障、否则我会正常工作  

有时为 2V、有时超过 10V、持续时间从几 mS 到  

有时达到数十 ms。

这种行为是否正常?

为了克服 5 和 15V 的上电时序、我放置了一个二极管  

阳极连接到 5V、阴极连接到 15V 引脚、但这种干扰会持续存在  

是预期的这种行为。

提前感谢

 

IMG-20251216-WA0007.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    您的电源序列是什么?

    在为器件供电之前、输入的状态是什么?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好

    感谢您的迅速回复。

    首先确定 5V、然后再确定 15V  

    约 5ms。

    3.3V 电源电压几乎与 5V 电源电压同时工作  

    我尚未检查的输入状态、但存在上电延迟

    POR 约为 5ms。

    如果您愿意、我可以查看输入引脚的状态。

    接下来、理想情况的顺序应该是什么?

    谢谢、祝大家愉快。

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    在给器件上电之前、我们可以将输入强制接地吗? 我不知道该器件具有特定的电源序列、但干扰可能与输入悬空有关。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    阿尔贝还有一个类似的答复、我之前已经答复过。

    尝试强制输入为低电平需要额外的 IC。

    我不能在输入端使用 RC、PWM 信号可高达 20kHz。

    查看更简单的解决方案是否可行、否则可以使用 3 个 UCC27524 通道;

    尽管解决方案成本更高。

    祝你一切顺利,祝你圣诞快乐。

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    我们是否尝试过在给器件上电之前使用蓝线强制输入为低电平?  

    在我们开始考虑其他权变措施之前、我们希望确保将您的输入驱动为低电平可以解决问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    早上好。

    我不是很关注你关于“蓝线“。  

    来强制输入为低电平。

    请足够详细说明。

    此致

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    蓝线表示通过中性线修改电路板。 在继续添加另一个 IC 来强制输入为低电平之前、最好了解这样做是否能解决问题。  

    如果您没有办法强制输入为低电平、可以使用电线将一端焊接到输入引脚、将另一端焊接到接地端。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    1.感谢您启发我“蓝线“。


    2.我不确定这些 CD4504 是否为 TI 原厂器件

    .一段时间以来、TI 商店一直没有现货。


    之前、我在使用 OPA4197 寄存器的压摆率时遇到了一些问题、

    讨论了高于 3.5MHz 的频率下的线性度

    TI 的人员非常乐于助人、在检查 OPA4197 后、他们宣布了相关信息  

    它不是原厂 TI 器件。

    VFC110 的数字,来自罗切斯特通过 Digikey。

    我的观察结果是、当 TI 器件库存充足时、可能会出现类似的重复情况  

    IC 充斥着市场。

    3.我的 MCU 有大约 200 毫秒的加电延迟,在此期间它是 O/PS

      会保持低电平、因此 CD4504 的输入肯定会是低电平。

      首先确定 5V、之后是大约 5mS、再确定 15V

      我还尝试了从 5V(阳极)到 15V(阴极)的二极管  

      5V 和 15V 同步。

       

    4.我现在要结束这篇文章,并将我的设计更改为 3 个

      UCC27524 反对 CD4504 的一个号,虽然更昂贵和  

      更大的外形尺寸。

    再次感谢 TI 的一个出色团队以及他的团队  

    圣诞快乐&快乐

    Varun