This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86 - EP:热阻值

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1, SN74LVC1G86, SN74LVC1G332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599358/sn74lvc1g86-ep-thermal-resistance-values

器件型号: SN74LVC1G86 - EP
《 SN74LVC1G14-SN74LVC1G32、SN74LVC2G32-SN74LVC1G32、EP 、SN74LVC1G32-SN74LVC1G32 、EP EP、EP 》中讨论的其他器件 SN74LVC1G17-TPS62130A、 SN74LVC1G07-EVM、 、LM48100Q-Q1 EP 、TPS62111-TPS62110-TPS62110-TPS62130A、EP、EP EP、 TPS62112-TPS62112 EP、CD74HC08-TPS62112 EP

微电路的大多数数据表都包括结至环境热阻 (thetaJA)、但不包括电路板热阻 (thetaJB)、外壳顶部热阻 (ThetaJC) 或最大结温。 您是否能够为以下 TI 微电路提供这些热性能值?

V62/06666-01XE (SN74LVC1G86 - EP)

V62/07626-01XE (SN74LVC1G14-SN74LVC1GN EP)

V62/06630-01XE (SN74LVC2G32-XE) EP

V62/04733-02XE (SN74LVC1G08- EP)

V62/04734-02XE (SN74LVC1G32-SN74LVC1G32 EP)

74LVC1G332GW (SN74LVC1G332)

V62/06621-01XE (SN74LVC1G17-XE EP)

V62/07645-01XE (SN74LVC1G07- EP)

LM48100QMH/NOPB (LM48100Q-Q1)

V62/07622-01XE (TPS62110-TPS62110-TPS62911 EP、EP、EP)

V62/04704-01XE (CD74HC08-XE EP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rebekah:

    我们不获取数据表以外的热性能值数据。 我可以从我们的测试人员提交请求,但它可能需要几个星期来完成。