This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:高电平到低电平转换器:CD4050B 用于 15V 至 3.3V 转换

Guru**** 2925240 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592976/cd4050b-high-to-low-translator-cd4050b-for-15-v-to-3-3-v-translation

器件型号: CD4050B
主题: UCC27524A 中讨论的其他部件

你好  

我希望对多个输入进行高电平到低电平转换。

从 15V 扩展到 3.3V。

如果 Vdd 为 3.3V、我可以使用这个 CD4050B 吗?

是否有任何预防措施或限制?

提前感谢

好极了

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    是的、您可以使用它进行降压转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    我正在寻找上行翻译、而不是下行翻译。

    我想知道电压时序以避免  

    上电干扰。

    回顾一下。 CD4504、输入作为来自 MCU 的 3.3V 信号。

    VCC 为 5V、Vdd 为 15V、选择引脚连接至 Vcc、即 TTL 至 CMOS。

    正常运行正常、上电时只有毛刺脉冲。

    我的 5V 电压首先建立、之后大约 4mS、之后是 15V。

    3.3V 与 5V 同步  

    在 5 至 6 毫秒内存在大约 2-4 V 的 O/P 干扰

    请建议采用正确的 PS 时序、以避免上电干扰

    提前感谢

    此致

    Varun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您能否发送一个原理图或方框图、说明您想要实现的目标?  

    对于您所说的 VDD、我有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    Vcc(引脚 1)由 5V、Vdd(引脚 16)供电

    由 15V、选择引脚(13 号引脚)供电、

    使其 TTL 与 CMOS 兼容/(VIH 为 2V)

    输入由工作电压为 3.3V 的 MCU 馈电。

    目标是将 3.3V 信号转换至最高 15V。

    正常运行正常、上电干扰除外。

    首先确定 5V、然后是 15V

    希望澄清。

    好极了

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您已列出 CD4050B、但此器件上的引脚 16 和 13 为 NC。  

    请仔细检查并确认您所指的设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    有两个问题:一个是使用 CD4050 从高电平转换到低电平 (15 到 3.3V)、另一个是使用 CD4504 从低电平转换到高电平 (3.3V 到 15V)。

    在同一个线程中混合了两个线程。

    您好、Lo 已回答、谢谢。

    LO 到 Hi 使用 CD4504 生成 Power u 干扰。

    不确定 IC 是否为正品 TI 器件、TI store 有库存。

    要安全播放、请将 UCC27524A 的 CD4504 更改为 3 号。

    所以,不追求任何一个线程,并已关闭线程。

    感谢您的持续支持和一个非常快乐&圣诞快乐。

    再次感谢。

    Varun