This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-PROGRAM:固件更新后编程器无法正常工作

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596325/tpld-program-programmer-not-working-after-firmware-update

器件型号: TPLD-PROGRAM

您好团队:

更新 TPLD-Programmer 固件后、编程器不再工作。
InterConnect Studio 未检测到该信号。 (在固件更新之前检测到)

Interconnect Studio 要求我更新其他编程器的固件。
(我使用的是 InterConnect Studio 1.6.0+1155)

我该怎么办? 是否可以对旧固件重新编程?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    在正确更新固件、出现提示时断开并重新连接设备时、您是否遵循了所有步骤? 似乎编程器没有使用新固件正确刷新。 如有必要、您可以对旧固件进行重新编程、但有多个步骤、涉及的步骤更多。  

    我们负责维护 ICS 的工程师目前正在休假、因此我不得不等待询问他是否有重新刷新固件的简单方法。 否则、如果您想手动重新安装旧固件、我可以为您提供有关如何重新安装旧固件的说明。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcolm-san、

    感谢您的快速答复。

    我已确认客户已正确执行了更新固件的每个步骤。
    他们使用的是 Windows11、新固件是否支持 Windows11?

    否则、如果您想手动重新安装旧固件、我可以为您提供相关说明。

    是的、您能否 向我提供重新安装旧固件的说明?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、固件应支持 Windows 11。 我上传了有关如何手动更新固件的说明、以及执行更新所需的软件。 当您进入步骤 3 时、客户的编程器可能不会响应“&"或“或“#",“,因为、因为固件已从编程器中擦除并且未正确刷写。 在这种情况下、客户应正常继续执行其余说明。

    e2e.ti.com/.../ProgramrManualUpdate.zip

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcolm-san、

    手动更新对客户不起作用。
    不再能在设备管理器 (Windows) 中正确识别编程器。
    它显示了器件管理器上的 TIVA 器件固件更新。

    您是否可以尝试使用 InterConnect Studio v1.6.0 的编程器?
    您是否看到 GUI 请求了固件更新?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    他是否尝试将他的程序员连接到 InterConnect Studio?

    这仅意味着他的设备正在等待固件更新。 他需要运行 TPLD 1.0.0 BSL 批处理文件或使用 ICS 刷写固件。

    如果这是太困难,也许我们只能给他另一个程序员。 很抱歉、通过 e2e 很难调试此类问题。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcom-san、

    是的,他尝试连接程序员到互联工作室,但它没有被识别。

    没问题,我已经为他订购了新的程序员。

    感谢您的支持、我即将结束该主题的学习。

    此致、
    Kee Kuhara.