This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 可以支持 PCIe 控制信号

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597100/txs0108e-txs0108e-can-it-support-pcie-control-signals

器件型号: TXS0108E

我需要将在 1.5V 电压下运行的 FPGA 引脚连接 到 M.2 PCIe 插槽。 我需要将电平从 1.5V 转换为 3.3V。 大小

1) PCIe 复位

2) SUSCLK  

3) PCIe 唤醒

4) CLKREQ  

都是开漏信号。 根据数据表、该元件应该足够大。这是否足够大、或者是否有任何其他我应该使用的电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此器件可以支持所需开漏信号的电平转换。 请根据需要提供进一步检查的原理图。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复

    我们尚未完成原理图设计、可以完成原理图并将其粘贴到此处进行设计审查。 我们还需要连接到 SOM GTYP 引脚的 PCIe 信号电平转换、您建议使用 TI 的任何电平转换器。  

    PCIe PET、PER 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不太熟悉 PCIe PET/PER 信号、但它们看起来是差端信号、需要由我涵盖的产品系列之外的器件来支持。 我建议拓展并启动新线程、类似于下面的一个线程:  SN65LVPE504:与 x4 通道 PCIe 接口连接 

    至于原理图、请在 TXS0108E 的器件原理图完成后分享、以便我可以根据需要查看、谢谢。

     

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们目前正在研究原理图、并将在完成后立即更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我这边没有急事儿。“ 谢谢!  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,关先生,

    感谢您的耐心。 我们已经完成了电路

    您能否验证这些信号是否可以与 TXS0108E 电平转换器一起使用? 如果不能、您可以建议替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很难弄清原理图的详细信息、能否再次分享、或者查看原理图、以便我可以再次确认?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pci.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Guan、

    我们使用 HCSL 信令提供 PCIe 基准时钟、差分摆幅为 0.7V、共模电压为 0.35V

    您能否确认这些电压电平是否正确且符合基准时钟的 PCIe 规范?

    此外、您能否解释一下该低压 HCSL 时钟通常如何从 3.3V 或 1.5V 电源生成?

    感谢您的支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、应移除 C411、并且 OE 引脚可直接偏置到 VCCA 而不存在问题。 您能否确认这些信号是单端信号? TXS0108E 将无法对差分信号进行电平转换。

    此致、

    插孔