This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:采用负输入电压实现器件可靠性

Guru**** 2924760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1601022/sn74lvc1g125-part-reliability-with-negative-input-voltage

器件型号: SN74LVC1G125

您好、

Thesection 7.1 说“长时间暴露于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。“

但与此同时、报告指出“如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值“、即电流将达到 2mA 最大值。

如果输入钳位二极管始终使用 2mA 导通、会对可靠性产生多大影响?

您是否有任何数据表明、如果此器件始终输入 2mA 最大值为–0.4V、则器件可靠性会受到怎样的影响?

谢谢、

Luc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc、

    钳位二极管可以维持高达 50mA 的电流、因此我预计器件的可靠性不会受到影响。

    此致、

    Malcolm