This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:CPN#6213313E802S-218、RFAB 认证为附加制造厂选项

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600813/sn74lvc125a-cpn-6213313e802s-218-qualification-of-rfab-as-an-additional-fab-site-option

器件型号: SN74LVC125A

尊敬的 TI 团队:  

 

请帮助确认下一个订单来自哪个站点、您是否能够提供样品供我们进行测试? 这是指您在 2025 年 12 月 10 日向我们发布的器件型号下的 PCN。

CPN#6213313E802S-218  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angeline、

    无法确定下一个订单将来自哪个站点。 当您收到设备时、您将根据发货标签了解其来源。  

    我会联系 TI 客户服务中心、他们或许能够帮助您申请 PCN 样片。 在任何情况下、此器件的数据表均未更改。

    此致、

    Malcolm