This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208:θ JC 值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599583/sn74lvc1g3208-theta-jc-value

器件型号: SN74LVC1G3208

尊敬的团队:

我们是否有 SN74LVC1G3208DCKR 的 θ JC 值相关数据? 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jejomar:

    我们手头没有这些数据。 我们可以请求在其上运行模型、但对于假日、我希望提前期为 3 周、您是否希望获得所请求的交货时间?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我们与客户多次就该请求进行了跟进、但没有听到他们的意见。 我们现在可以关闭这个,我们只打开另一个线程,以防他们仍然需要散热规格。 非常感谢!


    此致、

    Jejomar