This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:对于 eMMC 标准、您是否在 1.8V 和 3.3V 之间有任何电平转换器件?

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXV0106, TXB0604, TXS0206A, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595440/lsf0204-do-you-have-any-level-shift-device-between-1-8v-and-3-3v-for-emmc-standard

部件号: LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXV0106TXB0604TXS0206ALSF0108

大家好:

一位客户考虑将 LSF0204 用作电平转换器件  
对于 eMMC 标准的 HS200 模式 (200Mbps)、该值介于 1.8V 和 3.3V 之间。

此外、他们希望使用 2 个 LSF0204 进行 D0~D3、CMD 和 CLK 信号电平转换。

LSF0204 是否适用于这些条件?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nakai-san、

    虽然 200Mbps 在该器件支持的带宽内、但它需要非常强大的外部上拉电阻器和较小的输出 Cload(由于其无源电路)才能实现。 如果您的应用不需要每个通道改变方向、此处更适合使用固定方向/方向控制转换器、如 TXV0106、AVC4T245、因为它的架构包含 CMOS 缓冲、可增加驱动能力。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    非常感谢您的答复。

    您对 LSF0204 的回答对客户和我非常有帮助。

    但 eMMC 没有任何方向信号。  

    您是否知道任何具有 200Mbps(或 100Mbps)自动方向控制功能的电平转换器件?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    这里可以使用 AXC4T774 — 它最高可支持 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)、并且在每个通道使用一个 DIR 引脚(总共 4 个 DIR 引脚)。 还有一种 AXC4T245 具有 2 个 DIR 引脚、如果应用中的空间更多受限、每个引脚控制 2 个通道。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您的答复。

    您认为 TI 没有任何 具有 200Mbps(或 100Mbps)自动方向控制功能的电平转换 IC 吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    TXB0604 是自动变频器 转换器能够支持此速度、但它只能支持推挽驱动器、不兼容开漏。 关于此器件的设计注意事项、请确保遵循数据表的布局第 10 节、以获得理想的 SI。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您的大力支持。

    客户希望考虑使用 TXB0604。
    但此器件状态为预发布状态。

    您是否知道该器件 RTM 时序是什么时候?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    让我们离线讨论。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您在离线时的答复。

    其应用是 PLC 等控制器
    他们明白、 TXB0604 不能用于 eMMC 接口。

      除 TXB0604 之外、TI 是否没有任何具有 200Mbps(或 100Mbps)自动方向控制功能的电平转换 IC?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    还有 TXS0206A、其具有指定的推挽驱动器用于固定方向 CLK 信号和开漏支持的 IO:

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您介绍  TXS0206A。  

    我将向客户介绍该设备、但它很难用于客户
    因为器件最大数据速率为 60MHz。 它们需要 100Mbps。

    顺便说一下、我能问您有关 LSF0108 上拉电阻器的问题吗?
    如果我应该就新主题提出以下问题、请告诉我?

    Q
    LSF0108 数据表显示了上拉电阻值、如第 15 页的表 9-3 所示。
    使用寄存器值时、LSF0108 是否可以实现 100Mbps?

    如果您的回复是“否“、那么您能否告诉我 100Mbps 应该使用多大的电阻值?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    请注意、60MHz 相当于 120Mbps、CLK 信号将在限制范围内、这将是我们目前针对此用例提供的最佳解决方案。  

    有关上拉电阻大小调整的问题、客户可以使用此常见问题解答中的 Excel:  【常见问题解答】如何调整自动双向转换器周围的外部 RC 元件的大小以满足我的系统要求? 以帮助实现输出端的上拉/电容以实现 100Mbps 速率。  

     

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢您的答复。

    我知道客户本周希望实现 83MHz 时钟速度(时钟最小脉冲宽度= 6ns)。

    因此、 不能使用 TXS0206A…(器件的最高时钟频率为 60MHz)  

    也非常感谢您告诉我们常见问题解答 URL。 我会检查一下。

    再次非常感谢、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack  

    非常感谢您的大力支持。

    我能否将以下问题作为补充问题问您?

    Q
     根据 LSF0108 数据集第 15 页的公式 3、我认为在 3.3V VPU 情况下、Rpu 的最大值约为 197 Ω。
    当这个 197ohm 被输入到“R OUTPUT Side“行时、Excel 工具显示“Max Enforcable Data Rate“为 56.4Mbps。

    因此、在 3.3V VPU 的情况下、无法实现 100Mbps。

    但图 6-1 在 6.8 典型特性下显示、LSF0108 可实现 100Mbps 速率。

    图 6-1 波形在什么条件下拍摄?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    输出 Cload 也需要非常小才能实现此速度。 然而、使用了如此强的上拉电阻后、VOL 也会随着电流消耗增加的直接影响而增加。 请注意、图 6-1 是在仿真中作为典型值捕获的。 应用。  

    此致、

    插孔