This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 输出高电平不能达到 VCCA/VCCB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1601559/txs0104e-txs0104e-output-high-level-not-going-up-to-vcca-vccb

器件型号: TXS0104E

您好:

我使用了 TXS0104E 构建了一个电路。 VCCA 供电为 1.8V、VCCB 供电为 3.0V。

目标接口为 UART、因此我假设双向运行。

当我测量 A1 和 B1 信号时、A1 信号的高电平为 1.356V、B1 信号的高电平为 2.748V。 为什么两个信号电平都没有上升到 VCCA 和 VCCB 电平?  

以上情况是问题情况。 有时、A1 和 B1 信号电平会上升到 1.8V 和 3.0V、但有时不会上升到 3.0V。 是否有任何可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunja:

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunja:

    请注意、双向通信参考了每个 通道及其改变信号流方向的能力。 在大多数 UART 接口应用中、由于存在单独的 TX 和 RX 线路、因此运行是固定通道。 如果信号也是如此、则 TXU0x04 更适合这里。 TXS0104E 在使用外部上拉/下拉电阻时效果不佳、并且由于其弱 passFET 特性用于支持自动双向通信、因此对输出容性负载具有敏感性。  

    有关更多信息的应用手册: www.ti.com/.../scea135.pdf

    此致、

    插孔