This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SPI 地址

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1601566/sn74hc595-spi-address

器件型号: SN74HC595

团队、如果客户想使用 SPI 来控制 SN74HC595、如何在 SPI 总线上识别其 ID?

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    SN74HC595 不通过 SPI 进行通信、但通常通过 SPI 读取和加载移位寄存器。

    应用手册 使用移位寄存器进行设计 提供了有关移位寄存器工作原理以及如何将其纳入设计中的实用资源、该手册适用于 SN74HC595。 第 2.5 节:软件概述讨论了移位寄存器的软件控制。 第 3.3 节软件示例展示了使用 SPI 读取和加载移位寄存器的示例。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 器件没有地址。  在将多个 SPI 从器件连接到 SPI 主器件时、您会为它们使用单独的/CS 信号。

    使用'595 时、您通常会将主器件的/CS 信号连接到 RCLK 引脚、以便在 SPI 传输结束时在输出端看到移入值。 (这意味着通过 SPI 总线发送到任何从器件的所有值都被读入移位寄存器、但没有 RCLK 边沿,这种情况没有任何可见效果。)