This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G240:封装标识、湿敏等级、封装(名称)卷带宽度、卷带间距和引脚 1 方向 QUDRANT(在 4 象限中)

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599450/sn74aup2g240-body-marking-moisture-sensitivity-level-package-name-tape-width-tape-pitch-and-pin-1-orientation-qudrant-in-4-quadrant

器件型号: SN74AUP2G240

SN74AUP2G240YFPR — 需要主体标识,湿敏等级,卷带宽度,卷带间距,引脚 1 方向、封装名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:

    TI 不再支持此器件、但查看旧信息后发现似乎支持此器件  



    引脚 1 方向 Q1

    ...

    胶带间距 4mm

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请同时确认胶带宽度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:

    胶带宽度为 9.2mm

    此致、

    Owen