This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:数据速率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SLC8T245-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597858/sn54slc8t245-sep-data-rate

器件型号: SN54SLC8T245-SEP

我正在研究电压转换器 SN54SLC8T245-SEP。 数据表仅提供 380Mbps 的最大数据速率。 但当 VCCA = 0.9/1.2V 且 VCCB = 3.3V 时、我想以 Hz 为单位获得特定的数据速率。 是否有办法利用开关特性来计算这个值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们可以使用以下公式来估算数据速率:1/Data Rate tpd

    当 VCCA = 0.9V 和 VCCB = 3.3V 时、tpd 等于 9ns。 这意味着数据速率为 111Mbps(典型值)。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的回答。 我对 ASIC 设计相对较新、希望做出一些澄清。

    您能解释一下如何使用传播延迟来得出以 Mbps 为单位的数据速率吗? 我的理解是、传播延迟表示延迟、不一定是可实现的最大数据速率。

    在我的设计中、我需要确定该电平转换器是否与特定接口兼容、因此我正在寻找一种更具体的方法来确定 VCCA = 0.9/1.2V 和 VCCB = 3.3V 时支持的数据速率。是否有办法根据数据表来确定这一点(例如上升/下降时间、最小脉冲宽度或 380Mbps 规格的测试条件)、而不是使用估算值?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    估算结果来自信号的最小位持续时间。 例如、在 300Mbps 条件下、最小位持续时间将~3.3ns。 但同样、这是一个估算值、因为最大数据速率考虑了传播延迟、输入阈值和输出转换速率。

    确定最大数据的理想方法是在您自己的系统中测试器件。 如果您能联系 TI 代表、他们会向您发送一些样片。

    我们使用的所有测试条件都可以在第 6 节中找到。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    再次感谢您的答复。 似乎第 6 节中的测试条件基于 15 pF 的电容负载、因此在 1.2 Vcca 下的传播延迟为 5ns/4ns。 如果电容负载增加到 50 pF、是否可以考虑传播延迟也会增加三倍?

    此外、电容负载的变化是否会对禁用时间和启用时间产生任何影响?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    对延迟深表歉意。  

    受影响最大的参数是转换时间(上升/下降时间)、这可能会导致不同的传播延迟值。 由于我们尚未捕获到 50pF 处的传播延迟、因此我们无法保证其为 3 倍。 但是、当工作频率为 50pF 时、传播延迟会更高 (>5ns)。

    禁用和启用时间比较 OE 输入与输出电平(从高电平切换到低电平或从低电平切换到高电平)之间的时序。 由于转换时间随着负载电容的增大而增加、因此禁用和启用时序的值也会增加。

    此致、

    Josh