This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:74HC165 替代芯片选型与 Loadn 和三态输出之间的关系

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS16507, SN74AHCT165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1601769/sn74hc165-74hc165-alternative-chip-selectn-versus-loadn-and-tri-state-output

器件型号: SN74HC165
主题中讨论的其他器件: SN74HCS16507SN74AHCT165

我在许多设计中都使用了 74HC165 PISO 和 74HC595 SIPO 移位寄存器。  

74HC165 PISO 有两个问题。 它使用低电平有效 LOADn 脉冲、而不是片选线路的首选下降沿。 此外、输出不允许 tri 状态高阻抗。 这两个问题都需要额外的器件才能使 74HC165 像 SPI 总线器件一样工作。

74HC165 是否有支持片选下降沿类型“捕捉“和 tri 状态输出的优选器件?

谢谢

彼得·巴克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们有许多 三态输出移位寄存器。 看看是否有适合您的。  您可能对 SN74AC595 作为 HC595 的 tri 状态替代产品感兴趣。 您可能还对 SN74AHCT165 作为 HC165 的 tri 状态替代产品感兴趣、但它需要 5V 输入。

    我们的大多数移位寄存器都是低电平有效 LOADn 脉冲。 如果您搜索我们的 通用移位寄存器、您可以发现一些例外情况、但大多数是较旧的器件、与 HC 系列不是很相似。 例如、 SN74F299 具有您描述的所有功能、但一般来说、它不能很好地替代 HC 系列器件。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    这个问题很棘手。 我一直在努力寻找任何东西 — 但没有什么接近。

    我最近看到了 SN74HCS16507 具有漏极开路输出的 8 位并行负载移位寄存器。 虽然它可以“排序“执行 tri 状态、但它仍然具有低电平有效 LOADn、而不是下降沿芯片选择。

    具体而言、您可能需要将“SN74AHCT165 具有 TTL 兼容输入的 8 位并行负载移位寄存器“数据表发送回 TI 文档部门。 首页(右上部分)提到了 OE、SER 和 SRCLRn。 所示的方框图不包含任何这些信号。

    我将继续使用 74HC165 并添加额外的部件。

    此致、

    彼得·巴克斯特