This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:关于设置时间最小值

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1601977/sn74hc74-about-setup-time-minimum-value

器件型号: SN74HC74

尊敬的先生:

SN74HC74 d/s 仅提到建立时间的最大值。 您能否提供设置时间的最小值?

 

SN74HC74 setup-time.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    建立时间是指在时钟上升沿之前数据需要有效的时间。 此处的“最大“设置时间意味着数据在上升时钟沿之前的最大有效时间为 100ns。 在边沿前短于 100ns 无法变为有效

    我们还可以说数据有效和上升时钟沿之间的“最短“时间为 100ns。 这只是一个措辞问题。

    此致、

    Malcolm