This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:原理图审阅 TMUX1108

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1602482/tmux1108-schematic-review-tmux1108

器件型号: TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TMUX1104

尊敬的团队:

我使用 TMUX1108 和 TMUX1104 我的电化学测量平台、用于灵活的可穿戴汗水传感器。

多路复用器的 I/P 来自定制的电化学 IC。 多路复用器通过 LDO 供电。

多路复用器的控制信号来自终端 IC 的电化学物质。 在上电期间、必须禁用所有多路复用器。  

您能检查所附的原理图吗?

MUX.pdf 

还连接控制多路复用器的恒电位仪 IC 的原理图。

Potentiostat.pdf 

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    原理图注意事项:

    TMUX1108

    1.电容显示在 VDD 附近,我们建议您这样做

    2.我假设的 DVDD 电压在器件范围内、本例中的 DVDD 电压应介于 1.08-5.5V 之间  

    3. GND 和 VSS 正确接地

    TMUX1104

    1. VDD 上有盖子

    2. EN 为低电平有效

    总的来说、只要不违反器件数据表规格、我就认为器件没有问题。  

    谢谢您、
    Arya