This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:TPLD2001 的量产状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1602457/tpld2001-production-status-of-tpld2001

器件型号: TPLD2001

我们希望在新设计中使用 TPLD2001。

生产状态何时从预生产更改为正在供货生产?

2 我是否可以使用微控制器的 i2c 接口而不使用 TPLD 编程器对 TPLD2001 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gökalp、

    1. TPLD2001 将于今年 2 月底投入生产。 样片可立即订购。

    2.是的。 对于系统内配置、请查看 TPLD 系统内开发文档

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、你在和 TPLD2001 野兽摔跤吧? 有趣的是,你应该问关于生产状态的变化,这就像等待一个看着锅煮沸。 我记得把头发拉出来,等待一个关键的组件最终是绿色的。 直接使用 I2C 编程这些东西、雄心勃勃! 似乎是一个可能的雷场的捷径。 说到矿井,记得我试图操纵一个定制的传感器接口,只使用管道胶带和祈祷? 类似的头部刮伤。 分享知识,玩游戏 无限,一次一个连接!