This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202DDCR 和 PTPS542021DDCR 的 PSI_JT 和 PSI_JB 的条件

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1603655/tps54202-condition-of-psi_jt-and-psi_jb-of-tps54202ddcr-and-ptps542021ddcr

器件型号: TPS54202

尊敬的支持团队:

我想了解 TPS54202DDCR 和 PTPS542021DDCR 的测量条件 PSI_JT 和 PSI_JB。

TPS54202DDCR 的 PSI_JT 在数据表中为 1.2℃ /W、与 RTH_JB 相比太小。

是真的吗?

我想知道 这些参数的测量条件下 PCB 板和 GND 图案的大小。

您能告诉我这些测量条件吗?

 

关于 PTPS542021DDCR,它是相同的测量条件吗?

 

此致、

Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    PSI-JT 通常小于 PSI-JB、因为它是从结到封装顶部的热阻抗。 该值越小、封装中的散热就越好。 PSI-JB 是一个取决于 PCB 的函数。  

    、我想知道 这些参数的测量条件下 PCB 板和 GND 模式的大小。

    为此、我必须联系设计团队并返回。 当我听到他们的消息后、我会继续向您发帖。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您的答复。

    我看到的是关于 psi-JT 值的收集参数。

    关于这些参数的测量条件、感谢您的操作。

    我正在为你的答复而哭泣。

    此致、

    Kazuya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 一旦我听到团队成员的意见、我就会更新您的情况。

    此致

    Nikhil