This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G27:SN74LVC1G27DCKR 热阻

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1603531/sn74lvc1g27-thermal-resistance-for-sn74lvc1g27dckr

器件型号: SN74LVC1G27

除了数据表中列出的 theta_JA 外、SN74LVC1G27DCKR 是否有任何其他热阻? Theta_JB 非常理想。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我已请求这些数据、我会在数据可用时通知您。

    此致、

    Malcolm