This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:POR 时输出低电平

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7407, SN74LS07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1603208/sn7407-output-low-when-por

部件号: SN7407
Thread 中讨论的其他器件: SN74LS07

您好的团队、

我的客户使用的是 SN7407。  

它们在输入信号上使用 5V 上拉电阻、在输出信号上使用 12V 上拉电阻。

SN7407 在 VCC 上使用相同的 5V 电压。

现在、问题是在输入信号和 VCC 引脚上均加电 5V 时。 输出将会有低电平。

mmexport1767664130934.jpg

黄色是带 5V 上拉电阻器的输入信号。 对于 SN7407、蓝色为 5V VCC。

绿色是带有 12V 上拉电压的输出信号。

您可以看到当 SN7407 POR 时有输出低电平。

如何解决? SN74LS07 是否对 IT 有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、您可能会在电源电压达到建议的最低工作电压之前在大多数逻辑器件上看到这种情况、尤其是由于该技术的性质、TTL/双极输出器件。 最好的方法是使用 CMOS 输出器件、但我们没有任何支持 12V 输出的 CMOS 开漏器件。

    对于您的解决方案、您可能需要 FET 低侧驱动器。

    此致、

    Malcolm