This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:原理图审阅

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1602997/sn74lvc1g240-schematic-review

器件型号: SN74LVC1G240

尊敬的团队:

我使用 SN74LVC1G240 控制两个多路复用器。 在上电期间、所有多路复用器都被禁用。

启用 8:1 多路复用器时、应禁用 4:1 多路复用器。

为了实现该逻辑、我使用了 SN74LVC1G240 来控制 4:1MUX 的 EN 引脚。 主使能信号 (WE_MUX_EN) 将直接连接到 SN74LVC1G240 的 8:1 多路复用器 EN 和 OE(低电平有效)。

当“WE_MUX_EN"为“为高电平时、启用 8:1 多路复用器、当其为低电平时、启用 4:1 多路复用器。 请查看下面的电路。 请问这是否正确。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个用例应该没问题。 当 WE_MUX_EN 连接到逆变器输入且 OE 连接到 GND 时、相反的方法也可以正常工作。