This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G86-Q1:SN74AHCT1G86Q-Q1 VIH 和 VIL

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600510/sn74ahct1g86-q1-sn74ahct1g86q-q1-vih-and-vil

器件型号: SN74AHCT1G86-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17-Q1

你(们)好

我想知道在 4.5V <= Vcc <= 5.5V 的情况下、CAHCT1G86QDCKRQ1 的实际 VIH 和 VIL 值是什么、
数据表分别指定了 2V(最小 VIH)和 0.8V(最大 VIL)、但在“建议运行条件“下  

它们是 CAHCT1G86QDCKRQ1 逻辑门的实际值吗?

提前非常感谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、这些是 VIH/VIL 的实际值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是保证值。

    AHC(T) 设计者指南的图 2/3(第 11 页)显示了典型值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的链接到设计指南!

    然后、
    什么是 VIH、最大值 对于 Vcc、max= 5.5V?

    我正在寻找与 LVC ONE 类似的表格(摘录自 SN74LVC2G17-Q1 数据表):

    HCT 系列是否有一个通用表/ HCT 系列的 IC 在其数据表中是否显示了一个类似的表?

    Vcc = 5.5V 和 Ta= 125°C 时、VIH、max <= 3.3V 吗?

    提前非常感谢
    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 VI 指定的最大值为 5.5V

    LVC2G17 可在许多电源电压下工作、并具有施密特触发输入;这与之不同。

    HCT 和 AHCT 是不同的系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    在这种情况下、我认为 VIH、max 不重要。 数据表保证任何高于 2V 的电压都是高电平。 没有理由具有 VIH、最大值规格。  

    请参阅此有关施密特触发的应用手册。 请注意、Vt+、max = VIH。

    https://www.ti.com/lit/ab/scea046b/scea046b.pdf?ts = 1767812062823