This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165-Q1:漏电流

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1603921/sn74hc165-q1-leakage-current

器件型号: SN74HC165-Q1

您好的团队、

我们正在研究 NEX 的替代方案。 在测试期间、客户发现对于 SN74HC165QPWRG4Q1、当系统进入睡眠模式(不为芯片供电)时、VCC 引脚仍有大约 0.9V、这会导致静态电流超出范围。 请帮助分析原因。  

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如果没有关于系统的更多信息、我就无法提供太多信息。 是否对任何引脚施加了电压? 如果您说没有为芯片加电、您是将引脚悬空、还是尝试将引脚驱动至 GND? 如果您将该引脚悬空、则该电压本质上是随机的。