This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT86:关于 Vcc 的问题

Guru**** 2905410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1603860/sn74act86-question-about-vcc

器件型号: SN74ACT86

您好团队:

我的客户使用 SN74ACT86。

不过、VCC 为 3.3V、而建议额定值为 4.5V~5.5V。

在这种情况下、预计会出现什么类型的故障?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin、器件不会损坏、但 TI 不保证 VIH、VIL、VOH、VOL 或器件的任何其他特性。

    此致、

    Ian