This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:高阻抗条件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600959/sn74axc4t245-high-impedance-conditions

器件型号: SN74AXC4T245

尊敬的团队:

我们收到了客户的问题。 他们正在设计一个将 SN74AXC4T245 总线收发器用作电平转换器的电路。
数据表指出:
“由于 VCC 隔离特性、当 VCCA 或 VCCB 降至 100mV 以下时、输出被禁用、从而将两个 I/O 端口都置于高阻抗状态。“
您能否确认我们的理解是否正确?:
只要 VCCA 或 VCCB 下降到 100mV 以下、该功能就会强制器件进入高阻抗状态、与表 7-1 中显示的 OE_和 DIR 设置无关。

此致

Okutsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Okutsu-san、

    您的理解是正确的。 当 VCCA 或 VCCB 降至 100mV 以下时、所有 I/O 都将进入高阻抗状态(与 OE/DIR 状态无关)。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Joshua^í n San、
    感谢您的答复。 我们已收到客户的额外咨询。
    是否可以向您发送私人信息、以便我可以分享电路图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Okutsu-san、

    是的、您可以通过私人消息向我发送电路图。 谢谢!

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joshua-San、
    感谢您的答复。  
    我想向您发送一封私人邮件、但我看不到‘Send a private message’(发送私人邮件)选项、并且显示‘cannot connect’(无法连接)
    我是否需要更改任何设置?
    此致、
    Okutsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Okutsu-san、

    我想您需要通过 E2E 向我发送朋友的申请、我才能接受任何私人消息。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua-San、

    我已向您发送朋友申请、如果您能接受、我将不胜感激。

    此致、
    Okutsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Okutsu-san、

    我已接受您的朋友请求。 如果可能、请随时向我发送您的图表。 谢谢!

    此致、

    Josh