器件型号: SN74AHC1G125
尊敬的 TI 团队:
我在 SN74AHC1G125DCKR 用作 SPI 片选 (CS) 线上的缓冲器时遇到功能问题。
观察结果:
- 标有“1RB"的“的单位始终出现此问题。
- 标有“AMJ"的“的装置在同一电路中运行良好。
- 将“1RB"器“器件替换为“AMJ"器“器件可立即解决故障。
我确实检查了标记为“1RB"和“和“AMJ"的“的器件的传播延迟。 “1Rb"单元“单元的性能优于 1 纳秒或 2 纳秒、考虑到时钟速度、该值应该可以忽略不计。 SPI CLK 速度为 750kHz、Vcc = 3.3V、SPI 线路均在 VH = 3.3V 的条件下运行。
对于我可以参考的器件的特定参数有任何建议、以确定关系(压摆率,下降时间等)?
谢谢你
此致