This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0604:TXB0604 适用于带混合电压域的 I²S Ω(3.3V↔︎ 1.8V)

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605029/txb0604-txb0604-suitability-for-i2s-with-mixed-voltage-domains-3-3-v-1-8-v

器件型号: TXB0604

您好:

我想澄清是不是 TXB0604 适用的范围 μ I²S 电平转换 音频应用中两个电压域之间的差异。

接口:

  • I²S Ω 音频 48kHz、24 位

  • 点对点连接、短布线

  • 推挽 CMOS 信号(无开漏)

  • 没有外部上拉或下拉、没有多点总线

电压域/工作模式:

  • 一侧的工作频率 1.8V 另一个在 3.3V

  • 需要两个操作案例:

    1. 1.8V 器件用作 I²S Ω 主器件、3.3V 器件用作从器件

    2. 3.3V 器件作为 I²S Ω 主器件、1.8V 器件作为从器件

  • 在所有情况下、 VCCA 将连接到 1.8V VCCB 连接至 3.3V

信号:

  • BCLK 和 LRCLK 由电流 I²S 主器件驱动

  • 中使用了串行数据 发送数据 ,但在上面 分离的数据线路/通道 (每条数据线始终仅由一侧驱动)

  • 并非所有通道都必须用于每种配置(例如,某些模式仅使用 3 I²S 信号 )

问题:

  1. TXB0604 适用于此类 I ² C I²S 、包括中的操作 主/从方向组合 如此处所述?

  2. 是否可以离开 未使用的通道未连接 、而不影响所用通道的正确操作?

  3. 在使用 TXB 自动方向转换器时、是否有任何特定的限制或建议(驱动强度,串联电阻器,最大布线长度) I²S μ s 时钟和数据信号

感谢您的指导。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    1.感谢您在此处提问、此 I2S 应用的速度将在此器件的工作数据速率范围内、我认为与此实现没有任何关系。

    2、未使用的 I/O 应保持在已知偏置处、即弱上拉/下拉至 VCC VCC/GND 以提高稳健性。

    3.应在 TXB0604 的输出端使用阻尼电阻器、朝向阻抗匹配技术的电缆/连接器长度(数据表的第 10.1 节)。  

    此致、

    插孔