This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108PWR-尽管输入正确且隔离引脚正常、输出仍卡在高电平 (1.8V)

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1602125/txb0108-txb0108pwr--output-stuck-high-1-8v-despite-correct-input-and-isolated-pin

部件号: TXB0108

尊敬的 TI:
在我们最新的量产批次中、使用逻辑电平转换器 IC 时、我们遇到了功能故障。 这是我们的设备历史记录中第一次出现此问题、使用相同设计的以前器件正常运行。

IC 旨在将数据信号从 3.3V 控制器 (VCCB) 转换为 1.8V 调制解调器 (VCCA)。 在输入信号正确到达 IC 期间、输出保持无响应。

测试和观察:

  • 电源轨: 使用示波器验证了 VCCB (3.3V) 和 VCCA (1.8V)。 两个电源轨都在建议工作条件下保持稳定、没有明显的噪声或波动。

  • 信号完整性:在硬复位周期中、我们监控了控制器侧输入。 数据模式正确并符合 VIH/VIL 阈值。 但是、调制解调器端 (VCCA) 不接收任何数据。

  • 隔离测试:为了排除外部 PCB 争用或调制解调器侧负载问题、我们从焊盘上提升了输出数据引脚。

    • 当引脚与电路的其余部分物理隔离时、IC 仍然无法切换。

    • 隔离引脚一直保持在恒定的 1.8V(高电平)。

  • 阻抗检查:我们在隔离式输出引脚和 VCCA 电源轨之间执行了连续性和电阻检查。 未检测到短路、从而排除了焊接桥或对电源轨的内部短路。

    您能回顾一下原理图和所述的行为吗? 具体而言、我们想知道隔离引脚上的这种“卡在高电平“行为是否指向内部闩锁状态或此系列转换器已知的特定故障模式。  

    谢谢。此致、
    Manish Dhumal


    image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    请注意、该器件不支持 VCCA>VCCB 电平转换操作、并且原理图/说明共享存在冲突。 您能否确认哪一项正确? 从 B->A 到每个信道或信号方向是否会发生异常?  该器件也不支持开漏驱动器。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您提供及时的反馈并发现差异。

    请接受我的歉意;我不小心调换了上一条消息中的电压值。 要阐明和确认原理图配置、请执行以下操作:

    实际设计配置为:

    • VCCA(调制解调器侧):1.8V

    • VCCB (控制器侧):3.3V

    • 信号方向:VCCB (3.3V)-> VCCA (1.8V)

    该故障会局部出现在一个通道上、即使输出引脚被提升、该故障也会持续存在。

    此致、
    Manish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish、

    我们目前正在休假期间外出。 我们的回复可能会有一些延迟。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量卡在高电平的引脚与 VCC 之间的电阻? TXB 的输出驱动器较弱 (4kΩ);电阻小得多时、表明芯片已损坏和短路。

    这只是一个芯片吗? 一般而言、最可能的原因是 VCC 或 I/O 引脚上的过压;由于仅影响单个通道、不太可能发生 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我已根据请求测量了卡在高电平的引脚与 VCC 之间的电阻。 万用表读数为 OL(开环)、这确认 I/O 引脚和 VCC 电压轨之间没有低电阻路径或短路。

    这是批次中唯一表现出此行为的芯片。

    关于过压、电源轨由 TLV73333PDBVT (3.3V LDO) 进行高电压调节。 鉴于这是隔离式故障且电源稳定、不大可能发生过压损坏。

    此致、
    Manish




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我不是很熟悉 TLV73333、因此我不能对其实现进行评论、但是、由于批次中只有 1 个芯片经历了这种异常、并且 ABA 交换之后出现了这种行为、因此器件很可能会以某种方式损坏。   如有质量问题 、请通过客户支持中心 www.ti.com/.../customer-returns.html 打开故障分析

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的帮助、并为您提供有关如何继续的指导。 我同意、这可能是特定于硬件的异常。 我将按照您关于故障分析的建议、通过 TI 客户支持中心对此进行进一步调查。

    此致、
    Manish