This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:输出峰值电流能力

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605997/sn74lvc1g97-q1-output-peak-current-capability

器件型号: SN74LVC1G97-Q1

您好、专家、

SN74LVC1G97-Q1 输出的峰值电流能力是多少? 数据表仅提供连续电流 (+/TCH –50mA)。

用例是电容器 (1nF)、当器件输出置为低电平有效时、电容器会放电(如果有 3.3V 电压)。

目前、客户已采用电阻器来限制电流(电流为 47 欧姆)、但希望将电阻降低到 10 欧姆。

10 Ω 电阻器的峰值电流位于 87mA、同时还考虑到数据表中~28 Ω 栅极的内部电阻。

如果顶部不考虑 28 Ω、则峰值电流为 330mA。

 

遗憾的是、数据表也不提供动态热阻抗、如果这样做没问题、则很难得出结论。

 

感谢您的支持和建议!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们没有对峰值电流能力进行任何测试、因此此处没有我们可以做出的有用判断。

    我们唯一可以说的是超过绝对最大持续输出电流 (50mA) 或总电流 (100mA) 额定值可能会损坏器件。 我们建议保留一个足够大的电阻器、以限制输出电流、使其不会超过 50mA。

    此致、

    Malcolm