This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245 上电序列

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606792/sn74alvc164245-sn74alvc164245-power-up-sequence

器件型号: SN74ALVC164245

尊敬的团队:

 

据您介绍了数据表第 19 页建议的上电序列、  

但是、我们的客户希望默认将 OE 引脚连接至 GND。

您能告诉我在 VCCA 斜升时、如果 OE 引脚连接到 GND (0V)、器件是如何工作的吗?

如果它取决于 DIR 设置、请告诉我。 VCCA.VCCA 或 DIR=

 

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、松冈山

    如果您将/OE 引脚连接到 GND、则当 VCC 斜升时、输出将始终开启。 因此、当 VCC 斜升时、输入端的任何电压都将转换为输出。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    谢谢你的解释。

    以下问题是否是由输出电压的影响引起的?

    此致、

    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsuoka-San、

    我们始终建议在器件上电时将/OE 连接至 VCCA。 这可确保在两个电源完全通电并稳定之前不会出现振荡或异常(例如不必要的输出干扰)。

    两个电源完全稳定后、振荡和异常将消失。

    此致、

    Josh