This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001-RJY-EVM:申请布局文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606952/tpld2001-rjy-evm-request-the-layout-file

器件型号: TPLD2001-RJY-EVM
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

尊敬的先生:

我可以申请 TPLD2001-RJY-EVM PCBA 文件或布局文件吗?

我的客户端需要文件进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我将研究如何在平均时间内为您提供这些信息、是否可以从 用户指南中获取您需要的信息? 第 15 页包含原理图、 PCB 布局和 PCB 概述的图像。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的客户端想在 X1 插座的引脚 1 (VCC) 处测量 TPLD2001 的输入电流和静态电流。 您能否就这一测量提供一些意见或指导?

    他们移动了 TPLD 程序并使用 3.3V 的扩展电源。 测得的静态电流为 1.5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    使用我们的 EVM 板可能有点困难、因为即使未连接到器件、电位器和电源 LED 也会消耗功率。 如果这些芯片没有问题(根据粗略的估算)、则可以从插座中移除 TPLD2001。 获取 EVM 板从外部电源拉出的电流大小、然后重新添加器件并获取差异。  

    另一种 选择是进行一些拆焊。 在大多数情况下、我们通过拆焊 0 欧姆电阻器(如 R10B、R11B、R12B 和 R9B)、使电位器等元件易于断开连接。

    卸下电源 LED 指示灯

    最后、卸下保护电路

    最后一个选项是为该器件制作类似于 14-24 NL-LOGIC-EVM的测试板。 很遗憾、目前我们没有支持此封装的测试板布局、因此它将由您/您的客户端制作测试板程序器件、然后继续测试。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我附上了 EVM 的 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../TPLD2001_2D00_RJY_2D00_EVM_2D00_E1_5F00_Public.PcbDoc