This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:MDIO 中的 TXS0104EPWR

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1607370/txs0104e-txs0104epwr-in-mdio

器件型号: TXS0104E

我想在 MDIO 线路中使用 TXS0104EPWR。

TI 网站建议使用 MDIO。

不过 、MDIO 标准 45 类

当 VDD 为 1.8V 时、VIH (min) 约为 1.26V

VOL 的 (max) 约为 0.36V

另一方面、TXS0104 数据表指定 VIL 为 0.15V

TXS0104 能否通过在电平时间转换来中继 MDIO 信号?

IEEE802 的确规定 MDIO 不能超过 VoL=0.4V (max)。

我认为 TXS0104 的 VIL (max)=0.15V 要求是不够的。

image.png

此致、

柳介