This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC590A:CCLK 的 CCKEN_n 控制逻辑图

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC590A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1607114/sn74hc590a-logic-diagram-control-ccken_n-of-cclk

器件型号: SN74HC590A

我查看了 SN74HC590A 逻辑图中的 CCKEN_n 时钟使能电路、并尝试了解其工作原理。 有人只需确认一下...当 CCKEN_n 为低电平(CCLK 启用)时、该逻辑使用电路中的传播延迟来产生低电平有效的“毛刺脉冲“、从而为电路中的 8 个 T (oggle) FF 计时。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    这是正确的、尽管我不是“干扰“、而是将其更多地称为触发器的小脉冲。

    此致、

    Owen