This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN5406:883B — 说明

Guru**** 2989550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606935/sn5406-883b---explications

器件型号: SN5406

早上好、

您能告诉我有关 883B 的更多信息吗?

例如: PN SN5400J/883B 在您的基地是未知的,但 SN5400J - military4-ch 是活动的  

是同一个零件号吗? 差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anne:

    PN  SN5400J/883B 似乎混合了 TI 器件型号样式和 JM38510/00104B 等器件型号的 JAN 样式 。

    我在我们的系统中找不到 PN SN5400J/883B 的任何信息、这似乎是美国国家半导体 PN 产品、当我们吸收了他们的许多器件后、采用了更标准的 TI 格式进行了更改。 我找不到 883B 代表的含义、但它很可能是卷带 符号+可能是他们运行的鉴定。

    这是内部相同的器件、使用 SN5400J 插入器件时没有差异

    此致、

    Owen