This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:无连接偏置

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606684/sn74aup1g17-no-connect-biasing

器件型号: SN74AUP1G17

团队、  

我的客户有以下问题:  

我们想将或门与这种施密特触发缓冲器交换。 ‘我们将或门的其中一个输入用作施密特触发缓冲器 (SN74AUP1G17DCK) 的“无连接“引脚的直接替代产品、该输入会被驱动到该引脚中。 没有连接到底是内部没有连接吗? 将电压偏置到+3.3V 或 GND 是否存在任何问题?

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    NC 未在内部连接、因此该引脚偏置到 3.3V 或 GND 不会出现问题。

    此致、

    Owen