This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:溢出

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606683/sn74hc4020-overflow

器件型号: SN74HC4020

尊敬的专家:  

快速问题:是否所有输出在溢出时都变为低电平、然后重新开始? 或者、是否明确需要 CLR 使输出恢复到 COUNT = 0?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这是正确的。在所有 14 个级输出高电平(最大计数值)后、计数器将复位回 0

    此致、

    Owen