This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:I2C/UART/中断使用相同的电平转换器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606278/txs0102-q1-i2c-uart-interrupt-use-same-level-shifter

器件型号: TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102

您好、专家:

我想知道我的客户是否可以使用 TXS0102-Q1 来支持 I2C/UART/中断使用? 要求为 3.3V 至 5V、I2C 的最大数据速率为 400kHz、并且需要开漏输出。 他们稍后将提供原理图、我将初始化另一个 E2E 审核。 Thansk 很多!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann Lien、

    是的、TXS0102 将支持开漏驱动器 (I2C) 和基于推挽驱动器的架构。 请随时在同一主题中跟进原理图以进行审查。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    因为这是一个外部论坛、我会再提出一个问题。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien