This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:复位异常

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606246/tlv809e-reset-exception

器件型号: TLV809E

尊敬的支持团队:

我们目前在电路设计中使用 TLV809EC26DBZR、并且遇到了复位引脚经常无法输出高电平信号的问题。 在我们的配置中、RESET 引脚连接到 CPLD 输入、并包括连接到 GND 的 0.1uF 电容器。

为了诊断该问题、我们进行了以下实验:

  1. 删除了 TLV809E 并添加了一个 100k 上拉电阻器:高电平信号正确输出、确认 CPLD 输入正常工作。

  2. 将 TLV809E VDD 引脚直接连接到 3V3 电源轨:复位引脚正常工作(高电平)。

  3. 减小了原始分压器的电阻值:复位引脚正常工作(高电平)。

  4. 从复位引脚中删除了 0.1uF 电容器:复位引脚功能正常(高电平)。

根据这些结果、我们怀疑复位电容器的充电电流会导致压降。 当 VDD 通过高阻抗电阻分压器供电时、电压可能会瞬间降至阈值以下、从而使器件将复位重新置为有效。

您能否澄清 TLV809EC26DBZR 是否支持分压器馈电 VDD、或者它严格地打算由低阻抗电源轨供电?

我们期待您的专业反馈。 谢谢你。




image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    出于电源电流和精度原因、我们不建议使用外部分压器在 TLV809E 上为 VDD 供电。 该电源轨旨在由低阻抗电源轨供电。 此外、请注意、TLV809E 的 RESET 引脚的最大建议电流为+/TLV809E –5mA 。

    如果开漏输出是可接受的、我建议将 TPS3842 等器件 用于此应用、因为它 支持利用外部分压器使用可调节阈值、并可提供高达 42V 的电压。

    -亨利