This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InterConnect Studio:InterConnect Studio-1.7.1_1292 未启动。

Guru**** 2987510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606507/interconnect-studio-interconnect-studio-1-7-1_1292-does-not-start

部件号:InterConnect Studio

大家好!

InterConnect Studio-1.7.1_1292 未启动。

以下错误记录在 Windows 事件日志中。

Fehlerhafter Anwendungsname: NW.exe, Version: 0.94.0.0, Zeitstempel : 0x665bfc50
Fehlerhafter Modulname: nw.exe、版本:0.94.0.0、Zeitstempel:0x665bfc50
Ausnahmecode:0xc0000409
Fehleroffset:0x00000000001a2319
Fehlerhafte Prozess-ID:0x76AC
Fehlerhafte Anwendungsstartzeit: 0x1DC854A7569165E
Fehlerhafter Anwendungspfad:c:\ti\interconnectstudio_1.7.1\nw\nw.exe
Fehlerhafter Modulpfad:c:\ti\interconnectstudio_1.7.1\nw\nw.exe
Berichts-ID:0859085b-3929-4f57-854E-89bbbd9020dc
Vollständiger 名称 des fehlerhaften Pakets:  
Fehlerhafte paketbezogene Anwendungs-id

AppName nw.exe
    应用版本 0.94.0.0
    AppTimeStamp 665bfc50
    ModuleName nw.exe
    ModuleVersion 0.94.0.0
    ModuleTimeStamp 665bfc50
    例外代码 c0000409.
    FaultingOffset 00000000001a2319
    进程 ID 0x76ac
    ProcessCreationTime 0x1dc854a7569165e
    AppPath C:\ti\interconnectstudio_1.7.1\nw\nw.exe
    ModulePath C:\ti\interconnectstudio_1.7.1\nw\nw.exe
    IntegratorReportId 0859085b-3929-4f57-854E-89bbbd9020dc
    PackagFullName  
    PackageRelativeAppId  

异常代码 c0000409 是什么意思?

如何修复此错误?

希望您可以帮助我运行该程序。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian、

    我建议重新启动计算机并重新安装 InterConnect Studio。  

    此处的异常代码对我们的应用程序不是唯一的、它是每当 Windows 应用程序因错误而自行终止时使用的代码。 在我看来、这是因为某些东西干扰了 InterConnect Studio 的启动能力、所以我建议重新启动以查看是否存在干扰、或者安装是否因某种原因损坏、这就是我建议重新安装的原因。 如果问题仍然存在、我会考虑联系您的 IT 团队、或者切换到位于 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TPLD 的 ICS 的浏览器版本

    此致、

    Owen