This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:SN74HC04 的反向相位输出

Guru**** 2920110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606533/sn74hc04-reverse-phase-output-for-sn74hc04

器件型号: SN74HC04

尊敬的团队:

想要仔细检查以下应用案例:

SN74HC04 是否支持 66kHz 的反相位输出 PWM 信号? 如果是、除相位差外、同相相相位输出和反相位输出之间是否有任何差异?

谢谢。

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    在 66kHz 频率下、输入和输出之间的唯一区别是输出反相。 它会将输入反相。 在不知道信号是什么的情况下、我无法说明这会对 PWM 信号产生什么影响。 例如、占空比将反转。