This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:不存在

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606438/sn74lvc1g123-unterschied

器件型号: SN74LVC1G123

Sehr geehrte Damen und Herren

 

WIR setzen aktuell den 74LVC1G123DC、125 von Nexperia ein und sind auf der Suche nach einer Alternative und sind auf foldende TI Baoteile gestoßen:

 

Es gibt foldgende 类型,过敏性 wissen wir nicht 所以 genau wo der Unteschied zwischen den 类型 liegt:

 

3000 滚动:

SN74LVC1G123DCUR

74LVC1G123DCURG4

250er Rollen davon:

SN74LVC1G123DCUT

74LVC1G123DCUTG4.

 

können Sie uns das bitte Klären。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件之间没有差异。 G4 是一个旧器件后缀、现在与普通器件后缀相同。 250 个卷带器件与 3000 个卷带器件相同。 为方便客户、仍支持旧器件型号。