This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001-Q1:我是否可以使用中的 GPIO 进入低功耗模式?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605921/tpld2001-q1-can-i-use-a-gpio-in-to-enter-low-power-mode

器件型号: TPLD2001-Q1

你(们)好  

是否可以使用 GPIO 输入引脚让器件进入低功耗模式(当 Put 中的 GPIO 引脚为低电平时)?  

怎么做呢?  

这是我的代码

 e2e.ti.com/.../1.syscfg

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过向引脚添加反相器(因为振荡器断电为高电平有效)、然后将逆变器的输出馈送到振荡器的 PDWN(断电)输入来禁用带有输入引脚的振荡器。

    如果您这样做、请确保振荡器处于 CMX 电源控制模式。