This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:预期静态电流

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1607514/sn74lvc1g11-expected-quiescent-current

器件型号: SN74LVC1G11

您好:

SN74LVC1G11 规定静态电流最大值为 10uA。   

您是否能够分享任何实际测量结果?  我们最感兴趣的是 3.3V 输入电压。

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    在小批量测试中、我们得到 LVC 系列器件的 ICC 测量值约为 10nA 或 20nA。 我认为 LVC1G11 的 Icc 处于纳安范围内是正常的。

    但是、ICC 可能因器件制造位置和同一位置的不同批次而异。 我只能保证数据表中写入的内容。

    此致、

    Nikki