This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-Q1:当器件的电源电压关闭(无电源)时、I/O 引脚是否会保持在 Hi-Z?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1607817/tpld801-q1-when-supply-voltage-to-the-device-is-off-no-power-will-the-i-o-pin-stays-in-hi-z

器件型号: TPLD801-Q1

你(们)好  

我可以检查一下、 当设备的电源电压关闭(无电源)时、其 I/O 引脚是否会保持在 Hi-Z 中? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于 VCC  + 0.5V、这意味着从 I/O 引脚到 VCC 之间存在 (ESD) 钳位二极管 

    因此、当器件断电时、任何高于 GND 的此类电压都将导致电流流入 VCC 、即引脚不是 Hi-Z。