This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605539/sn74avc16t245-sn74avc16t245

器件型号: SN74AVC16T245

你好

我正在使用  SN74AVC16T245 双电源收发器、我对未使用引脚的正确端接有疑问。

在我的应用中、第二个 8 位端口未被使用。 以下是该端口的特定连接:

  • 电源电压: VCCA = 1.8VVCCB = 2.5V

  • 控制引脚:  2DIR 连接至高电平 (方向 A 连接至 B)、2nOE 连接至高电平 (输出禁用/高阻态)。

  • 输入: 所有未使用的输入 2A1 至 2A8 连接到 GND

我的问题是: 由于 2nOE 为高电平、输出 (2B-2B8) 处于高阻态、因此我应该离开 2B 输出悬空 (NC) 还是应该将其连接到 GND?

我希望确保 IC 具有超低功耗和长期可靠性。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    在涉及到正确端接未使用的引脚时、我们仅关注输入端口。 输出端口可以保持悬空。

    此外、由于您的输出已经处于 Hi-Z 中、因此每个端口可能需要的最大电流为 ±5 μA   

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 缓冲器驱动 50MHz 的时钟和数据信号。 信号通过 20cm 电缆传输到第二个 PCB。

    我是否应该在缓冲器输出端放置 22 欧姆串联终端电阻器? 由于电缆长度和电路板之间的过渡、我希望能够更大限度地减少反射和振铃。

    如果您对电阻值或位置提出任何建议、我们将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    我不知道 22 欧姆是否是正确的值、因为您还需要考虑电缆寄生效应。 但是、我要在缓冲器输出端添加一个串联电阻器。

    这样就可以使用电阻器封装。  

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2DIR =接地

    2nOE =高电平

    1A1-2A8 = GND

    2b1-2b8 =悬空。

    请确认。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2DIR 现在为低电平而不是高电平、这使得方向 B→A。这是预期的吗?

    对于 2DIR =高电平、这些是正确的。