This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04:RE:示波器、并使用选定的芯片来读取数据/频率

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1607610/sn74hct04-re-oscilloscopes-and-using-selected-chips-to-read-data-frequency

器件型号: SN74HCT04

您好、在我研究想法的同时、

 

我正在尝试弄清楚如何使用 3.3V CMOS 逻辑源(即 AM335x SoC 的 GPIO 和/或 PWM 外设)正确读取示波器。

我认为 SN74HCT04 一定会成为这一类别的赢家、但我还不知道它是正确的。 SN74HCT04 在读取 3.3V 频率的同时是否与 5V 示波器一起工作?

我在线阅读,最后,我认为数据是正确的, 74HCT 系列芯片为任务生成正确的逻辑。 所以和这里重复:

  1. 示波器的读数为 5V 和 2V、但不是 3.3V。 <-不正确
  2. 我当时想购买一些逆变器来处理从 3.3V (AM335x GPIO/PWM) 转换到 5V(示波器)的任务。 <--这是需要的吗?
  3. 如果这是合理的、请发送一些反馈(我认为任何和所有都可以)。

 

Seth

感谢您发送编修。 我曾尝试过在 e2e 论坛上联机、但后来发送到此页面来处理我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    P.S. 再次感谢您抽出宝贵时间。 我曾尝试过在 e2e 论坛上联机、但后来发送到此页面来处理我的问题。  [/报价]

    您已经成功将您的问题发布到 E2E 论坛、尤其是逻辑论坛。

    我正在尝试确定如何使用 3.3V CMOS 逻辑源(即来自 AM335x SoC 的 GPIO 和/或 PWM 外设)正确读取示波器。

    我从未见过一个示波器随着时间的推移没有显示电压波形。 您能告诉我您使用的是什么仪器吗? 我怀疑您是指“逻辑分析仪“、它不支持 3.3V 输入信号。 如果我知道您使用的是什么、我可能会进一步提供帮助。

    如果是这种情况、我预计您使用的 3.3V 信号足以触发逻辑分析仪的输入--您是否已经尝试过这种方法、并且信号根本不会出现?

    如果您的逻辑分析仪具有 2.2V 的触发电平、我预计它也会显示您的 3.3V 信号。

    我想购买一些逆变器来处理从 3.3V (AM335x GPIO/PWM) 转换到 5V(示波器)的任务。

    如果这只是一次性使用、而您使用试验电路板实现此目的、则几乎可以使用任何逻辑门将 3.3V 转换为 5V。 HCT04 会第一步完成此操作、但如果您手头有另一个栅极(可能是 HC04 或 LS04)、这很可能也适用于您的应用。

    我不建议将此方法用于大规模生产 — 但听起来您似乎只需要为您的项目转换几个信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉如何处理示波器并执行波形回顾。  

    工作原理。 它可以在 3.86v 读取我的 GPIO 引脚(这就是示波器的状态)。 由于我的垂直/水平定位、我的读数较差。  

    品牌是 Rigol。 类型为 DS1102E。 它已由制造商停止使用。 Recentation。 因此、没有更多固件升级可用。 别拉。

    Seth

    P.S.感谢您抽出时间回复。 如果您有任何问题需要我或想法来处理这个特定的示波器,请再次回复。 再次感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个类似的范围在家里 — 事实上,我做了一个视频展示如何使用它不太长以前这里: www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会看的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了视频。 对我来说是非常有教育意义的……谢谢。

    在我的示波器上、有两个通道和一个外部触发通道、用于接受探头。  

    例如、我在 DS1102E 示波器上从 AM335x 读取 GPIO 引脚。 现在我可以看到直观的波形。 我还不能完全确定一切。 它似乎与我在网上看到的 GPIO 波形的照片或照片略有不同。

    Seth

    P.S.在任何方面,这里,谢谢。 我会不断尝试和阅读想法。