This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:空载条件下的输出特性

Guru**** 2886940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1608154/sn74lvc2g04-output-characteristics-at-no-load

器件型号: SN74LVC2G04

我有一个模拟应用、希望生成理想的 20kHz 0 至 5V pp 波形、用于生成精度为 0.000 至 5.000V 的 PWM 波形。  我过去使用精密 5V 参考电压为一个逻辑器件供电、从而实现这一点。
这将进入高阻抗状态、因此实际上我没有负载、或者最多只有几 uA。
您能否共享输出拓扑以及任何相关信息、帮助我预测在这种情况下、V+和接地的输出是否会下降?
另一种方法是在推挽配置中驱动两个 FET、但我认为其中包含的功能是完全相同的。
还是有更好的逻辑选择?

谢谢

Glen