This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:PIN8 和 PIN10 很短

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1608909/sn74axc4t774-pin8-and-pin10-are-short

器件型号: SN74AXC4T774

您好的团队、

我的客户正在类人机器人应用中使用 SN74AXC4T774。

现在、它们发现 PIN8 和引脚 10 短接在一起。

它们两侧使用 1.8V 和 3.3V 电源、并同时通过一个使能信号上电。

您是否知道导致问题短路的原因是什么?

我使他们能够共享原理图并在 POR 时测试所有电源轨和输入/输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是引脚 8 过电压。

    噪声是否可能耦合到这条线路中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正如 Clemens 所说的、这可能是由电过应力 (EOS) 造成的。 任何超过绝对最大额定值的电压或电流都可能导致引脚短接至地。

    如果它与 EOS 有关、那么我会在正常运行期间监控 PIN8 和引脚 10 电压、并查看是否有任何可能损坏引脚的突出现象。  

    此致、

    Josh